This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM21212-2:Tina Spice 模型和 WebBench 结果不同

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/853196/webench-tools-lm21212-2-tina-spice-model-and-webbench-results-differ

器件型号:LM21212-2

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

TI 网站上的 WebBench 和 SPICE 模型之间的稳态结果有很大不同。  我使用了错误的模型还是错误的设置?

随附 WebBench 链接和 TINA SPICE 网表。

e2e.ti.com/.../LM21212_2D00_2_5F00_MIMIC_5F00_WEBBENCH_5F00_VER0P1.CIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heng、

    您能否分享稳态测试台波形的快照。 此外、该站点上没有适用于该器件的 TINA 模型。

    请告诉我们您从何处获得 TINA 模型。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    我从 TI 网站获得了该模型。  http://www.ti.com/product/LM21212-2/toolssoftware

    列出了四种 SPICE 模型。  我将它们导入到 TINA 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Heng、

    我们通过调整参数来运行由您共享的 TINA 模型。 请找到以下更改参数的步骤。

    1) 1)转到"Set Parameters"

    2) 2)将最大时间步长更改为20n

    下面是运行仿真后的输出

     

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Atul、它很有帮助!