This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21462:采用 UCC28742的电源设计

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/853385/pmp21462-power-supply-design-using-ucc28742

器件型号:PMP21462

我想设计智能能量计的电源

输入:90-490 VAC

2.输出:4V (2A……大约)、12V (250mA…… 近似值)

我需要有关它的输入以及变压器详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitender、您好!

    该变压器具有抗磁性特性。 这样做的目的是在整个工作范围内保持相似的性能、即使将外部磁体放置在靠近变压器的位置也是如此。

    为了处理这一问题、我们选择了几种设计:首先使用铁粉芯。 虽然不是隔离式电源转换的最有效方法、但其软饱和曲线可防止初级电感下降过多。 此设计的初级电感为2.4mH。

    此外、还必须选择匝数比来处理宽输入范围。 对于原始变压器设计,(pri:sec1)=(28.71:1),其中 sec1是4V 输出。 (sec1:sec2)匝数比为(1:2.57),其中 sec2为10V 输出。 要将 sec2增加至12V、您需要增加该输出的导通。 我计算出,二极管压降被认为 (sec1:sec2)的匝数比(1:2.67)将使辅助输出电压为12V

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    John