This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDEP0076:相机不能正常启动

Guru**** 2931330 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0076

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/853320/webench-tools-tidep0076-the-camera-doesn-t-start-properly

器件型号:TIDEP0076

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在 TIDEP0076下、在 DLP 的3D 重建过程中、根据 tiduc48b 的指南、
第四步是校准摄像头。
但是,摄像机无法正常打开,只拍摄了一个暗的贴片。
我可以问原因吗? 参数设置不正确吗? 或者我们需要设置额外的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我们已请求负责的团队回答该问题。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    阿图尔