Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4271
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
使用单电源与双电源时、仿真中会出现差异。
我使用 THS4271和 OPAx828 TINA-TI Spice 模型进行了测试。
OPAx828显示了单电源和双电源的相同增益/相位结果。
THS4271显示了单电源奇怪的结果、双电源奇怪的相位(但增益良好)
我将这些"开环"仿真结果与数据表进行了比较、OPAx828非常符合数据表。
THS4271似乎...错了。 因为 SPICE 模型存在问题。
你们怎么看?
1THS4271
VDD = 10V、V+引脚 Vref 为5V (Vos 和 Vcm 等应正常)
2THS4271
VDD =±5V、V+引脚 Vref 为 GND (Vos 和 Vcm 等应正常)
OPAx828
VDD = 10V、V+引脚 Vref 为5V (Vos 和 Vcm 等应正常)
4 OPSx828
VDD =±5V、V+引脚 Vref 为 GND (Vos 和 Vcm 等应正常)