This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS4271:单电源与双电源交流仿真差异?

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4271
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/819949/tina-spice-ths4271-single-supply-vs-dual-supply-ac-simulation-differences

器件型号:THS4271
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

使用单电源与双电源时、仿真中会出现差异。

我使用 THS4271和 OPAx828 TINA-TI Spice 模型进行了测试。

OPAx828显示了单电源和双电源的相同增益/相位结果。

THS4271显示了单电源奇怪的结果、双电源奇怪的相位(但增益良好)

我将这些"开环"仿真结果与数据表进行了比较、OPAx828非常符合数据表。

THS4271似乎...错了。 因为 SPICE 模型存在问题。

你们怎么看?

1THS4271
VDD = 10V、V+引脚 Vref 为5V (Vos 和 Vcm 等应正常)

2THS4271
VDD =±5V、V+引脚 Vref 为 GND (Vos 和 Vcm 等应正常)

OPAx828
VDD = 10V、V+引脚 Vref 为5V (Vos 和 Vcm 等应正常)

4 OPSx828
VDD =±5V、V+引脚 Vref 为 GND (Vos 和 Vcm 等应正常)

 e2e.ti.com/.../SingleSupply_2D00_OpenLoopGain_2D00_AC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、  

    我之前见过您在图1中看到的行为。 对于某些配置、仿真器如何解决电路问题似乎是个问题。 我的第一个建议是通过打开 Analysis->Set Analysis Parameters 菜单来更改分析参数。 然后单击窗口右下角的手形符号并选择"打开"。 这应该会打开一个默认目录、在底部、您应该可以找到几个预设参数(.prm)文件。 尝试"非线性电路的直流收敛"或"由浮点引起的不规则电路问题"、看看这是否有用。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、很抱歉我的回复太晚了。

    我已经尝试过您建议的.prm 文件、但仍然看到相同的波形。

    这是顺便使用交流扫描时的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、  

    是的、遗憾的是、有时要使交流响应正常运行可能很困难。 我建议尝试一些其他可用的.prm 文件、看看其中是否有任何文件有帮助。 如果您附加了 TINA 文件、我也可以尝试解决该问题。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我在第一篇帖子中附加了该模型、但我想它在一个不显眼的地方。

    又来了。

    任何见解都将不胜感激!

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../2438.SingleSupply_2D00_OpenLoopGain_2D00_AC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、  

    很抱歉、您遗漏了附件。 这实际上是一个简单的修复。 如果您将仿真切换为在+/- 5V 电源上运行、并将接地作为输入电压、则它将起作用。 我们的许多旧模型在设计时都考虑到了分离电源仿真、在单电源模式下运行时有时会遇到一些错误。 我们正在使用较新的型号更新目录、但遗憾的是、更新每个器件需要一些时间。 在此之前、您只需改变电源电压即可使其成为分离电源、它应该起作用。  

    此致、