This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA375:使用 TINA 来仿真 OPA735的 CMRR 和 PSRR 的影响

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/823566/tina-spice-opa375-using-tina-to-simulate-the-influence-of-cmrr-and-psrr-of-opa735

器件型号:OPA375
主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA735

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

上面的电路是 V-I 电路、输入电压为0-5V、输出电流为4-20mA。 放大器为 OPA735、NPN 双极晶体管为2N2222。

在仿真 CMRR 对上述电路的影响时、在 输入直流 电压源中添加100mV 小正弦波时、输出电流波会随着增加 电压源的小正弦波的频率的增加而下降。

例如、当小正弦波的频率为50kHz 时、输出电流波形为0.3mA、当频率为500kHz 时、输出电流波形低于0.2mA。 仿真结果如下所示、为什么输出电流波随着频率的增加而递减。

当仿真 PSRR 对上述电路的影响时、在  电源电压源中添加一个100mV 的小正弦波  、此时小正弦波的频率为50kHz、 输出电流波形为0.1mA、频率为500kHz 时、输出电流波形低于0.6mA。 仿真结果如下所示。 尽管输出电流波随频率的增加而增加、并且趋势与 PSRR 随频率的增加而降低相对应、但值随理论计算而变化、这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的附件/图表均不可见。

    请重新连接并重新发送、否则我们无法理解问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我建议测量由于共模电压或电源电压的变化而导致的失调电压变化。 通过测量由于共模或电源(CMRR/PSRR)变化而导致的电流变化、您需要包含 V 至 I 转换、这会使转换变得稍微困难一些。

    可以通过在运算放大器的 IN+和 IN-端子之间放置一个电压表来测量失调电压。

    此外、如 Ahana 提到的、请重新发布图像或提供您正在使用的 TINA 仿真文件。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    是否可以再次尝试发布图像和附件? 他们没有在原来的文章中经历过。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    重新附上了这些数字。

    感谢你的帮助。

    此致、

    冯刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahana、

    重新附上了这些数字。

    感谢你的帮助。

    此致、

    冯刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    对于第一个有关 CMRR 的问题、由于 电路的带宽、输出可能会随着频率的增加而降低。 我建议对电路进行交流分析、并查看50kHz 和500kHz 时电路的增益是多少。 如果500kHz 时的增益低于50kHz、那么这就是您获得较低振幅的原因。

    关于 PSRR 的第二个问题、请记住 PSRR 是由于电源电压变化而导致的失调电压变化。 因此、如果您测量偏移电压、偏移电压是否与器件的规格相匹配?

    谢谢、

    Tim Claycomb