This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21479:PMP21479 230VAC 效率问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/823165/pmp21479-pmp21479-230vac-efficency-issue

器件型号:PMP21479

我的客户报告说、需要提高230VAC 轻负载效率、我们能否提供对策?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    我们正在努力更新轻负载效率、以满足 CoC 2级要求。  目前、它不符合规格。 请给我们一些时间。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    将电流感测(C21)上的滤波器电容增大到100pF 可解决此问题。  问题是电流感测上的噪声导致开关脉冲在较高的输入电压下提前终止、这会增加低功耗模式下的频率并降低效率。

    我们很快将更新网站上的文档。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。