请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01556 最近,我一直在尝试开发一个具有 MPPT 的太阳能电池充电系统,用于摄像头项目,但现在我没有 PV 面板。 因此、我想使用 PV 面板的模型电路来验证 TIDA-01556中的 MPPT 算法。
但是,我不太理解参考设计文件中描述的太阳能电池板模型,如下图所示:
是否意味着我应该 串联14个齐纳二极管、并将它们与电流源并联?
2.如何更改 模型电路的最大功率点? 电流源或电阻器来实现的呢?
此外、我想知道是否可以使用直流电压源与电阻器串联、如下图所示、以验证 TIDA-01556中提供的 MPPT 算法:
可以考虑、当 Vbus=us / 2时、该电路可以为充电器提供最大功率。 是否可以使用 TIDA-01556中的 MPPT 算法来跟踪此功率点? 以这种方式验证 MPPT 算法是否合理?
没有 PV 面板(即使没有齐纳二极管)、是否有任何其他方法验证 MPPT 算法?
非常感谢。