This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TCI6638K2K:右上角没有123G 标记。 这是正常的吗? 在 Ping 10、000 Mbp 网络端口不可用

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/823351/tina-spice-tci6638k2k-there-is-no-123g-mark-in-the-upper-right-corner-is-this-normal-not-available-at-ping-10-000-mbp-network-ports

器件型号:TCI6638K2K
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我的商品、右上角没有123G 标记。 这是正常的吗? 在 Ping 10、000 Mbp 网络端口不可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    只需确认:您是否是指您以前在角落接收到了具有123G 的器件、但现在收到的新器件没有、您想知道这是否会产生影响?

    此致、

    周德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复、是的。

    我 以前在拐角处收到了123G 的器件,但现在收到的新器件没有, 这会有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 无需发布更多照片。 我与产品工程团队联系以了解更多信息。 我很快会回来的。

    此致、

    周德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    我仍在为 您搜索正确的信息。

    此致、

    周德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我将等待您的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    您订购的所需 ARM/DSP 速度是多少? ARM 是1.2GHz、DSP 是1.2GHz?

    此致、

    周德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    我有一个后续问题:您是从 TI 订购的吗?

    此致、

    周德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于 ARM 的1.2GHz 和用于 DSP 的1.2GHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有123G 标记、您就会觉得很好。

    此致、

    周德伟