This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-00555:TIDA-00555

Guru**** 2612725 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00555, DCH010505D, SN6501, ISO224, AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/823868/webench-tools-tida-00555-tida-00555

器件型号:TIDA-00555
主题中讨论的其他器件: DCH010505DSN6501ISO224AMC1100

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在 TIDA-00555中、AMC1100用于交流电压检测、其中    感应电路的隔离式电源采用 SN6501和 变压器设计、然后 TLV70450 (LDO)生成+5V 电压、-5V 为 TPS7A3001。 传输很难找到且具有 EMI、因此我使用 DCH010505D 来产生+5V 和-5V 用于热侧电源生成、我 将 从微控制器为冷侧提供3.3V 电压。 我的问题是 我的原理图 是否正常或有任何问题? 对于 单端输出、我是否需要1.65V 电平转换? 您能不能建议哪一个 AMC1100或 ISO224具有高输出 BW、哪一个更适合交流测量  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shah、

    AMC1100设计用于电流分流监控器、其输入电压范围仅为+/- 250mV。  ISO224被设计成用作电压监控器、并且具有+/-12V 输入范围。  ISO224A 的带宽比 AMC1100略高、而 ISO224B 版本的典型带宽为275kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着 ISO224更适合隔离式电压感应、在评估模型中、VDD1适用于使用 SNR601、变压器和 TLV70450 (LDO)的 ISO224、以查找此类变压器并不容易  、因此是否可以生产 DHCP010505D? 如何降低 ISO224的电压? 电压呢?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shah、

    ISO224可以处理 VDD1至18V、有一个内部 LDO。  分压器是降低电压并将其扩展到 ISO224器件输入范围的最佳选择。  系统团队的人员将跟进电源选项。