This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:TIDA-01505 -(UCC28C43-Q1)

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/818294/tida-01505-tida-01505---ucc28c43-q1

器件型号:TIDA-01505
主题中讨论的其他器件:UCC28C43-Q1

您好!

1) 1)我假设该 IC (UCC28C43-Q1)是固定频率(基于 RT/CT 外部值)。  占空比如何变化。 请提供 FB 值、占空比之间关系的图。

2) 2)在下面的参考电路图中、我无法理解突出显示的部分。 晶体管电路的用途是什么? (问题15)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smiththa、

    我将联系产品线、尝试在 FB 引脚电压和占空比之间进行一些测量。

    Q15的用途是创建发射极跟随器。 它用作电压缓冲器、同时增加 RT/CT 引脚可见的阻抗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smiththa、

    PL 也没有图形。 它通过基准测试进行了验证、以便在 FB 引脚上施加电压并查看占空比变化。