This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Buggy LME49600 SPICE 模型无法正常工作、BUF634A 在同一电路中正常工作

Guru**** 2942490 points

Other Parts Discussed in Thread: LME49600, BUF634A, TINA-TI, BUF634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/824484/buggy-lme49600-spice-model-does-not-work-buf634a-is-fine-in-same-circuit

主题中讨论的其他器件:LME49600BUF634ATINA-TIBUF634

尊敬的所有人:

[编辑:这似乎是 LME49600模型中的一个错误、如我在下面的答复中所示。 有人可以修复它的模型吗?]

我喜欢 LME49600、因为它具有低失真特性、可在各种应用中轻松用作高电流驱动器、并且采用 DPAK 封装、易于进行热管理。

我现在想在新的岗位上使用它、以前我没有使用过它:作为一个公共缓冲器、无论负载不平衡、都要将36V 电源的中点接地。

请参阅下图。 我分别使用了 LME49600和 BUF634A 的 TI 页面中的 SPICE LIB。 左侧是我已经使用过的一个常用输出缓冲电路、它可以进行仿真、没有任何问题。 右侧的电路是公共缓冲器的最小模型。 它不能仿真或(如果强制)它会转移到一个电源轨或在250兆欧(应由内部二极管钳制)的巨大输入/输出差时启动。 如果我将 BUF634A 模型插入同一电路中、它会进行仿真、而不会产生任何问题、从而使 COM 保持在接近 GND 的位置。

BUF634A 和 LME49600 在功能上是否确实不同? 我一直认为它们在不同的封装中大致相同。

如果它们确实相似:您能否指出如何"修复" LME49600的 SPICE 模型?

我觉得由于散热不良、BUF 对于预期的电流负载而言会有点太不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然无法解决这个问题、但我现在确信 LME49600型号确实存在问题。 我做了更多的测试、看起来 LME 具有集成电流源或产生奇怪电压的东西。

    查看随附的图。 我在 LME 周围使用一些电阻器强制进行仿真。 LME 会降低到 PSU 的负端。 如果您检查其引脚上的电压、就会发现 VEE 节点产生的电压超过整个电路中的任何值! VCC-VEE 电压远高于实际电源轨上的36V ... 我在 SPICE 方面不太好、以至于我可以自己在 LIB 文件中发现错误。 但也许有人在这里有能力?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tobias、

    不幸的是、我没有找到解决方案。 我还在处理这个问题。 但是、同时、如果您尝试使用 LME49600 TINA-TI 参考设计、是否适合您?

    这是一个高电流音频缓冲器宏模型测试电路。 它可用于您的分析目的。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的回答。 我不确定您是否建议我尝试 Tina Spice 模型而不是 PSpice 模型(刚才尝试过、两个 LIB 中的行为相同)、或者您是否建议我尝试您的电路。 至于后者:这是我在原理图左侧的初始帖子中发布的常用缓冲器应用。 该电路能够完美地进行仿真。 问题仅出现在 COM 缓冲区应用程序中。 但是、由于 COM 缓冲器很好地模拟 BUF634、我看到 LME 模型有一些异常行为、我怀疑 LME 模型有一些问题。

    我还尝试使用连接到 VEE 的电阻器端接 BW 引脚、如 LIB 文件注释中所建议。 但它没有改变任何东西。

    另一项测试:仅放置 LME、不连接电源、而仅在 VCC 和 VEE 之间连接一个电阻器、通过电阻器提供~5mA 的恒定电流、并在输入引脚上产生1兆伏的电流。

    编辑:对不起,只是注意到您的帖子中的大附件:)我不知道如何将 TSC 文件集成到 LTSPICE 中,这是可能的吗?

    此致、Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tobias、

    很抱歉造成混淆。 为了测试和测量 TINA-TI 中的值、我建议使用随附的文件。 您是否使用过此软件来仿真电路并使用测量工具进行分析?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有在 TINA 中测试任何这种情况、我仅使用 LTSPICE、并在上面报告的所有测试中使用了 LTSPICE。 不过、我认为 SPICE 工具没有什么作用? TI 的所有其他 OPAMP 模型均已与 LTSPICE 无缝集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tobias、

    您能否尝试使用我在之前的 E2E 帖子中附加的 TINA 模型?

    http://www.ti.com/tool/TINA-TI

    这只是为了验证问题是否与模型有关。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于在 PC 上的权限似乎存在问题、TINA 安装失败。 不幸的是、我无法快速解决这个问题。 如果有人可以从我在 TINA 的开场白中尝试两个电路、这是值得欢迎的。

    非常感谢 Tobias