This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS548A20:如何在选择替代器件时更改数量。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/825505/webench-tools-tps548a20-how-to-change-the-quantity-on-selecting-an-alternate-part

器件型号:TPS548A20
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我目前正在尝试设计 TPS548A20参考设计、该设计的电感和电容值与预填充的电感和电容值不同。  

我能够找到正确的器件、但我无法更改我想要的数量。 是否有方法编辑替代件的数量?

我还尝试将模型基于 TPS548A20-EVM737、但唯一的变化是输出电感器。 是否有办法利用此 EVM 构建 TPS548A20的模型

感谢您的支持。

此致、

Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    目前、WEBENCH 不允许更改任何组件的数量。 但是、您可以将 WEBENCH 设计导出到 TINA-TI 模型、并根据自己的要求更改原理图。

    谢谢、此致、
    普拉文 B