主题中讨论的其他器件: CC1310
嗨、大家好。 我们已经封装了大约25个带树脂的 TIDA 00489模块(如果需要、我目前不知道树脂的确切名称、请告诉我)。 TIDA 模块被放置在一些原型3D 打印外壳中、然后进行封装、以便在室外使用、并保护它们免受湿度和其他侵蚀性气体的影响、这些气体会随着时间的推移而使电子产品性能下降。 从机箱外部可见的唯一部件是透镜。
然而、在封装之后、传感器开始检测到不存在的移动。 传感器放在盒子中、与环境完全隔离、因此树脂可能会硬化。 现在确实有移动或外部热快速变化触发信号、但5分钟后、传感器检测到100 - 15、000次移动。 有时甚至更多、有时更少。 只有两个传感器仍按其应有的方式工作。 我们现在已经等了大约2周、但传感器的性能仍然稍有改善。
摘要:封装后、传感器会检测到移动、尽管绝对没有移动。 25个中只有2个仍在工作。 1传感器甚至完全停止、以检测任何移动。
问:您是否有任何经验、树脂、封装电子产品的用途是什么、如何导致这种行为? 您能给我们一些建议吗?未来、低于1GHz 的室外应用将使用哪种树脂?