This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMV7219:当电源设置为3.3V 时、为什么它不工作?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMV7219, TLV3501, LMV7239, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/822392/tina-spice-lmv7219-why-it-is-not-working-while-the-power-supply-is-set-at-3-3v

器件型号:LMV7219
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLV3501LMV7239TLV3201

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在使用 LMV7219仿真迟滞比较器。 它在5V 电源下工作、但在3.3V 电源下不工作。  我的电路使用3.3V 电源。

您能告诉我仿真有什么问题吗? 谢谢、 - Hongmei Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪美

    您可以随附仿真原理图文件吗? 这将帮助我们尽快解决您的问题。 请预计本周末的回复会延迟。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonny、

    我使用"insert file"附加了仿真文件(请参见下文)。 我看不到。 我不确定是否可以看到它。 该文件与之前的.png 文件相同、但它是仿真文件。

    e2e.ti.com/.../PositiveCurrentProtection.TSC

    如果 V1=5V,则当 Vi1+>Vi1-时,Vo 为高电平;Vi1+Vo <Vi1-, Vo is low; 时  

    如果 V1=3.3V、则 Vo 在任何情况下都保持低电平。

    谢谢、

    红梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PositiveCurrentProtectionTLV3501.TSC

    洪美

    使用 LMV7219时、输入共模电压范围通常为 Vcc-1。

    使用3.3V Vcc 时、输入范围为0至2.3V。由于您的设计中的基准电压设置为2.5V、因此比较器不会输出逻辑高电平。 5V Vcc 起作用、因为它增加了比较器的输入范围。

    如果您想检测轨到轨输入、我建议您使用 TLV3501高速比较器。 TLV3501具有4.5ns 的延迟、应适用于您的设计中的两个电源值。 我已随附一个包含我建议的新比较器的 TINA 文件。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    非常 感谢您的解释和建议。

    红梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    TLV3501非常好、但尺寸不同。

    您可以在.tsc 仿真文件中为我提供 LMV7239模型、还是在 SOT-23-5封装中提供另一个更好的器件建议? 我在 TINA 的每个文件夹中都找不到 LMV7239、但找不到它。

    谢谢、

    红梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪美

    您提到过使用 LMV7239、该器件具有75ns 的延迟、但 TLV3201也是不错的选择。 这是我们具有轨到轨输入、推挽输出的40ns 微功耗比较器。  

    该器件采用 SC-70或 SOT-23-5封装。

    随附了 TLV3201的 TINA 反向文件。

    此致、
    Jonny
    e2e.ti.com/.../sbom758a.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Jonny。