主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TLV3501、 LMV7239、 TLV3201
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在使用 LMV7219仿真迟滞比较器。 它在5V 电源下工作、但在3.3V 电源下不工作。 我的电路使用3.3V 电源。
您能告诉我仿真有什么问题吗? 谢谢、 - Hongmei Wan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在使用 LMV7219仿真迟滞比较器。 它在5V 电源下工作、但在3.3V 电源下不工作。 我的电路使用3.3V 电源。
您能告诉我仿真有什么问题吗? 谢谢、 - Hongmei Wan
你好、Jonny、
我使用"insert file"附加了仿真文件(请参见下文)。 我看不到。 我不确定是否可以看到它。 该文件与之前的.png 文件相同、但它是仿真文件。
e2e.ti.com/.../PositiveCurrentProtection.TSC
如果 V1=5V,则当 Vi1+>Vi1-时,Vo 为高电平;Vi1+Vo <Vi1-, Vo is low; 时
如果 V1=3.3V、则 Vo 在任何情况下都保持低电平。
谢谢、
红梅
e2e.ti.com/.../PositiveCurrentProtectionTLV3501.TSC
洪美
使用 LMV7219时、输入共模电压范围通常为 Vcc-1。
使用3.3V Vcc 时、输入范围为0至2.3V。由于您的设计中的基准电压设置为2.5V、因此比较器不会输出逻辑高电平。 5V Vcc 起作用、因为它增加了比较器的输入范围。
如果您想检测轨到轨输入、我建议您使用 TLV3501高速比较器。 TLV3501具有4.5ns 的延迟、应适用于您的设计中的两个电源值。 我已随附一个包含我建议的新比较器的 TINA 文件。
此致、
Joe
洪美
您提到过使用 LMV7239、该器件具有75ns 的延迟、但 TLV3201也是不错的选择。 这是我们具有轨到轨输入、推挽输出的40ns 微功耗比较器。
该器件采用 SC-70或 SOT-23-5封装。
随附了 TLV3201的 TINA 反向文件。
此致、
Jonny
e2e.ti.com/.../sbom758a.tsc