This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00620:12V 直流100A 单向有刷电机驱动器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, TIDA-00620, DRV8702D-Q1, DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/825141/tida-00620-12vdc-100a-unidirectional-brush-motor-drive

器件型号:TIDA-00620
主题中讨论的其他器件:DRV8701、 DRV8702D-Q1、 DRV8320

我有兴趣在 单向应用中使用与 TIDA-00620类似的架构来驱动100A 的12VDC 有刷电机。 我担心 DRV8701没有足够的输出电流来驱动多个并联的高电流 MOSFET。 我的应用不是四象限、我们只需要在一个方向上驱动电机。 制动会更好、但这并不是必需的。 您能否推荐使 TIDA-00620设计的工作电流高达100A 所需的更改? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于单向应用、DRV8702D-Q1可能是更好的选择。

    在225mA 拉电流和430mA 灌电流时、驱动电流略高。 有关 FET 选择、IDRIVE 配置和 VDS 配置的指南、请注意第8.2.2节。

    如果需要更大的驱动电流、一些 BLDC 栅极驱动器(例如 DRV8320)具有高达1A 的拉电流和2A 的灌电流。