This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] COMA 检测和 ALIGNement tlk2711-sp

Guru**** 2613335 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/823238/coma-detect-and-alignement-tlk2711-sp

主题中讨论的其他器件:TLK2711-SP

大家好、

我对 TLK2711-SP 中的信号调节有疑问、在 COMA 检测和解码器之前是否有预校准功能?还是仅在 COMA 检测和解码功能中对齐数据?

我在数据表中理解的是、对齐是在并行数据级别完成的、也就是说、10位上的数据已经被重建、所以您只需区分器件 lsb 和器件 MSB。 是这样吗?
您能否向我更详细地解释对齐的工作原理?

感谢你的帮助

此致

Cordally、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们支持此设备的应用工程师周一至7月29日不在办公室。  我将尝试寻找一个资源来填补空缺、但回复可能会延迟。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡迈勒

    您的后一种解释是正确的。

    该器件将不断地将串行位转换为并行位,一次转换为20位。  如果在任何位置看到正确的逗号、它将从该点前定义新的字节边界。  

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水