This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TMS320F28335:应该使用哪种程序工具通过 CAN 更新程序

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/824932/webench-tools-tms320f28335-which-program-tool-should-i-used-for-update-the-program-by-can

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我调试 TMS320F28335时、我可以使用 JTAG 进行编程、但当产品是 MP 时、我们希望使用 CAN 来更新 程序。 那么,我应该使用哪种程序工具来更新程序?