This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54311:TPS54311的 WEBENCH 电压输入问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54311, TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/823382/webench-tools-tps54311-webench-problem-with-voltage-input-for-tps54311

器件型号:TPS54311
主题中讨论的其他器件: TPS54331

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

TPS54311具有:

  • 3.5V 至28V 输入电压范围

我尝试(使用 webench)模拟输入电压最小值= 10V、最大值= 26V、因为在我们的设计 中、输入可以是12V+/-2V 或24V+/-2V。

但 webench 不起作用。 出现此错误(请参阅附件中的图片)。 只能输入5V 至11V 之间的电压。  有人可以向我解释原因?   谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WEBENCH 上未启用 TPS54311、您将无法为此创建设计。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么,为什么可以在5V 至11V 的输入电压下使用它呢?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该器件在 WEBENCH 上禁用。 理想情况下、不应在任何条件下显示该图。 请提供输入和输出条件。 另请告知我们您按照哪些步骤打开 WEBENCH 设计。

    谢谢、此致、
    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我现在明白了。

    我出错了。 它不是 TPS54311、而是 TPS54331组件。

    我的第一个关于 TPS54331组件而非 TPS54311的问题是否可以得到解答?

    谢谢

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fat ti,

    请提供输出电压和电流值。 TPS54331支持3.5V 至28V 的输入电压、但由于最短导通时间和电流限制、输出电压和电流的范围有限。 目前、我们能够创建以下 WEBENCH 设计:

    1、VIN=10-26V、VOUT=4.5V、IOUT=3A。 Iout=3A 时、最小输出电压限制为4.5V。

    VIN=10-26V VOUT=1.4V IOUT=0.1A。 当 Iout=0.1A 时、最小输出电压被限制在1.4V。

    谢谢、此致、
    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fat ti,

    如果您对此有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为问题是电压输入/电压输出和电流之间的不良组合。

    我们更改 TPS54336的基准。 我们无法使用 TPS54331实现所需的功能。

    谢谢。

    此致。