This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:是否有机会添加支持以将设计导出到 KiCad?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/824702/webench-tools-any-chance-of-adding-support-to-export-designs-to-kicad

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 Webench 进行了许多设计、但让我感到沮丧的一件事是、没有支持导出至 KiCad、而 Eagle 导出导致 KiCad 崩溃(请参阅 https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/1830564)、这显然是因为 Eagle 文件被破坏。 如果能够直接出口到基卡德,那将是很好的。 KiCad 的文件格式有详尽的文档记录、并且基于文本。 幸运的是、这似乎导致 KiCad 改进了对已损坏 Eagle 文件的处理(由于我在那里报告的错误)、但我发现最好不要翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    目前、此功能在 WEBENCH 上不可用。 我们会将您的建议转发给 WEBENCH 开发团队。如果有任何更新、我们会告知您。

    谢谢、此致、

    普拉文 B