This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PMP20873:我是否可以拥有对 PMP20873进行编程的完整源代码?如何将 TAS5634的输出电压从390V 降至58V?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20873, TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/824314/ccs-pmp20873-may-i-have-the-full-source-code-to-program-the-pmp20873-and-how-can-i-step-down-the-output-voltage-from-390v-to-58v-for-tas5634

器件型号:PMP20873
主题中讨论的其他器件: TAS5634

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是否可以拥有对 PMP20873进行编程并将 TAS5634的输出电压从390V 降至58V 的完整源代码?  

关于设计中的 GCI 电感器、我是否知道我可以在哪里购买它?

谢谢!

此致、

关  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关锡安,

    对于 GCI 电感器、请联系 Saul Landeros

    我在设计中循环使用源代码。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    非常感谢! 可以将源代码发送到我的电子邮件?

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关锡安,

    PMP20873硬件的固件仅用于演示目的,尚未公开。 请稍后在产品文件夹中查看更新。
    谢谢、
    Sanatan