This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TMS570LS1227:CAN

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/820533/tina-spice-tms570ls1227-can

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,Alexander,

请提供用于设置消息过滤器的示例代码,以及在收到 CAN 数据后如何检查是否匹配的 ID。   

谢谢、此致、

K Subrahmaniam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KS、

    由于您的问题与 TINA 仿真有关、因此您将从工具/仿真论坛获得更多帮助。 我将把这个主题移至工具/仿真论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K Subrahmaniam:

    我们对您的帖子有疑问:

    1.你提到一个名叫亚历山大的人。 您是否提到了另一篇文章? 如果您这样做、您能否将讨论发布在该帖子上? (笑声) 因为我不知道你指的是什么。

    2.您在这里提到的部件是 DSP 处理器。 通常、我们不使用 DSP 处理器进行 TINA/Spice 仿真。 您对 DSP 处理器本身有疑问、还是对 TINA-TI 或 SPICE 仿真有疑问、通常适用于模拟产品仿真而不是 DSP 处理器。

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KS:

    由于我们在一段时间内没有收到您的回复、我将关闭此帖子、如果您有进一步的询问、请不要犹豫、打开新主题/帖子。

    Herman