This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/SN65HVD96:SN65HVD96

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/822332/webench-tools-sn65hvd96-sn65hvd96

器件型号:SN65HVD96
主题中讨论的其他器件:TIDA-00527

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

通过 RS485供电。 我能否获得用于此应用的电感器值?

我的数据速率为115200。  直流总线上通过 RS485工作的确切原理图。

我的应用大部分时间都处于理想状态、因此需要直流饱和、所以我是否会使用具有相同电感值的三电平。  

Image result for tida-00527

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    遗憾的是、除了至少需要在"数十 mH"范围内才能记录电感的确切值外、似乎没有记录确切的电感值。  通常、您需要确保电感足够高、以便在传输的数据的频率范围内连接到电源看起来像一个高阻抗(以便不会由于负载增加而导致数据损坏)。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想为同一个放置33mh 的电感器。 还是应该像 TIDA-00527那样放置电感器的组合?  

    RS485 IC 在传输数据信令时是否起作用? 因为对于 TIDA、我使用了 sn65hvd 1780。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维扬州

    所需的电感值主要取决于信令速率、但收发器的上升/下降时间也可能会产生一些影响。  最实用的解决方案可能是计划使用不同的电感值进行实验。  不过、至少应确保其与总线电容器的组合会导致高通转角频率低于数据中预期的最小频率。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能帮助获得电感和电容的确切值吗?

    具有115200的信令速率。 该系统可以在哪个系统上工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维扬州

    抱歉、我无法跟踪本应用报告中使用的组件的确切值(它是在一段时间前编写的、应用手册本身之外没有太多文档)。  我认为您尝试33mH 的想法是合理的。  通常、由于您尝试使用的信令速率相对较慢、您似乎需要一个相当大的值。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    33mh 甚至看起来对我来说很好。 但我在获取具有特定电流和 m Ω 值的电感器值时遇到了问题。

    如果您可以为我们提供可用于相同器件的器件型号、则更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维扬州

    我同意这是理想的做法、但我已经检查过这些器件型号是否在已发布文档之外的任何位置注明、但我无法找到任何信息。  由于这项工作是在几年前完成的、我认为该器件型号很遗憾地随着时间的推移而丢失。

    最大