This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:需要锗晶体管模型。 如何导入 LTSPICE .LIB 文件?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/824122/tina-spice-need-germanium-transistor-models-how-do-i-import-ltspice-lib-files

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、
第一个帖子。 我正在学习 Tina-TI。 我需要在库中添加几个锗晶体管。 搜索后、我找到了 LTSpice 的.LIB 文件、
这是该文件(germanium.LIB)的内容
提前感谢您的任何帮助。

*germanium.lib
.model 1N60 D RS=50.0559 EG=1.11 XTI=3 VJ=0.8 M=0.1 FC=40 CJO=1.75p AS=1.37773u N=2 TT=100N TYP=germanium
.MODEL AA112 DC=1.2u n=1.4 RS=80 CJO=1.75p =1.37773u N=0.15=0.5v
=0.772p = 0.5p AGP=0.5p = 0.5b = 0.772p = 0.5p AGP=0.5p = 0.772p = 0.5p = 0.5p = 0.5p AGP=0.5p = 0.23T = 0.17b = 0.5p = 0.5p = 0.5p = 0.5p = 0.5p = 0.5p = 0.77
.model AEG_AA117 D (IS=1.111111E-05 RS=46.02731 BV=115 IBV=0.006 CJO=1p TT=1.581139E-06 M=0.5 VJ=0.5 N=3.542911 IKF=13.0.03N=29.56001 EG=0.67 FC=0.5 XTI=1272=2.5N
= 2.5N = 2.5N = 2.5N = 2.5N = 2.5N = 2.5N = 2.5N = 2.5N = 2.5N = 2.5N = 2.5N = 2.5G = 0.24G = 0.24G = 0.24G = 0.24G = 2.5G = 2.5G = 2.5G = 2.5G = 2.5G = 2.5G = 2.5G = 2.5G = 2.5G = 2.5G = 2.5G = 2.5G = 14.G = 2.5G = 2.5G = 2.5G = 14.G
.model OA90-M D (is=120.5u N=7.405 Rs=48.89 Ikf=0 XTI=3
例如=1.11 CJ=1p M=.bv VJ=.75 FC=954 ISR=10.36E-21 Nr=4.99 BV=40 IBV=100u TT=5n TYP=1.98=1.45V IBgerium).MODEL =1.98=1.78=1.45=1.45=1.45V IBU=1.45V IBRs=1.78=1.45V IBU=1.45V
模型 OA95 D =68.06u N=4.056 Rs=45.41 Ikf=78.67 XTI=3 CJ=1.326p M=.33
BV VJ=.75 FC=CJISR=10.42E-21 Nr=4.612 BV=100 IBV=100u TT=5n TYP=1.26p M.Bv =0.75 FC=0.17=0.17=0.134E=0.75V P=0.24= 0.24=
0.15V Br=0.135r=0.24= 0.24= 0.24= 0.24= 0.24= 0.15V (G= 0.15V = 0.75V = 0.75V = 0.75N = 0.75V = 0.75V = 0.75V = 0.75V = 0.75V = 0.75V = 0.75V = 0.75V = 0.75V = 0.75V = 0.75V = 0.13b = 0.13b =


.model AC127 npn (is=5U ise=600n ikf=300m itf=300m nc=2 nes=2 bf=160 r=5 rb=100 rf=1.5 vaf=50 var=50 CJE=60p tr=3U tf=600n FC=0.5 eg=0.72 vjc=0.4 vja=50 var=50 CJE=60p=60pF tr=60p=3 mcy=60pF tf=60ger=150 mcf=0.333=xtf=xtf=0.mcy=0.mcy=3 mcy=0.mcy=0.gr
.model AC128 PNP (IS=5U ISC=1U ISE=200N IKF=3 CIT=1 NC=2 NE=1.5 BF=90 BR=5 RC=7 RC=0.2 RE=40 var=250 p CJE=80p CJT=5U F=0.5 EG=0.72 VJC=0 = 0.4= 0.4p CJE=0.4= 0.4F CTI=V332F = 0.3F Cr Cr Cr = 0.243F = 0.4F Cr Cr Cr Cr = 0.4F = 0.4F = 0.4F = 0.4F = 0.243F = 0.243F = VmF = 0.243F = 0.4F = 0.4
(IS=524N NFR=1 BF=156 VAF=106 IKF=3 ISE=330N NE=2 BR=4 NR=1 VAR=40 IKR=4.5 R=.190 Rb=76.763M=3M CJE=1.07N CJC=315P TF=1.5U R=3U VCCR=35 ICR=1.05M=24M=24KR=24B=1.5M=24KR=1.05M=24KR=1.5M=24KR=24KR=1.5M=24KR=24KR=24KR=1.57M=1.5=24KR=1.5M=24KR=1.05B=24KR=24KR=24KR=1.57M=24KR=24K=24K=1.57M=24KR=24KR=24K=24K=24K=24K=24K=24KR=24K=24K=24K=24K

.model 2N344 PNP (Is=100p bf=22 VAF=15 CJE=5p CJC=2.5p TF=3n 例如.67 Rb=100 Rb=10 MFG=germanium-type)
.model ECG101
NPN (is=1.51N CF=1 VAR=52 VAF=80.5 IKF=100 R=0.3M=0.3R=0.3M=0.3R=0.1M=0.3R=0.3R=0.3R=0.3R=0.3R=Z=0.3R=0.3R=Z=0.3R=0.3R=0.3Rb=0.3R=0.3R=0.3R=0.3R=0.3R=0.3R=Z=0.3R=0.3R=0.3R=Z=0.3R=0.3R=0.3R=Z=0.3R=V80= (is=1.25N NFR=1 BF=117 VAF=72 IKF=0.15 ISE=6.22N NE=2 BR=4 NR=1 VAR=80 IKR=0.225 R=0.206 RL=0.824 RC=82.4M XTB=1.5 CJE=33P VJE=1.1 CJE=0.5 CJC=10.7P=0.3P=0.3GMCU=0.3=0.3M=0.3GMCU=0.3G=0.3G=0.3M=0.25G RF=0.3G=0.25G NEC 模型100C =0.25G 0.00C =0.3G=0.3GEMC=0.3G=0.3
(IS=2.51N NFR=1 BF=136 VAF=102 IKF=0.3 ISE=10.7N NE=2 BR=4 NR=1 VAR=40 IKR=0.45 R=0.103 RB=0.412 RL=41.2M XTB=1.5 CJE=58.7P VJE=1.1 MJE=0.5 CJC=18.9P=0.3MCC=0.3M=100M=32.76MMCU=0.3M=0.3H CR=0.3M=0.3M=32.76MMCU=0.3H)
.model AC151 PNP (Is=10U ISC=5U ISE=1U IKF=400m ITF=200m NC=2 NE=2 BF=110 BR=5 Rb=75 Rb=5 IRB=0.25m RC=0.5 Rf=20 CJC=75p CJE=30p=100N=75 Rb=50 Rb=0.25m RC=0.5 Vf=0.4=20 CJC=Vgr
= 0.4=VmF = 0.4= VmF = VmC =0.4r Cr Cc = 0.4f Cr Cr Cr Cr Cr = 0.4= VmF = 0.4= VmF = VmF = 0.4f = VmF = Vgr Cr (AF=1 BF=85 BR=20 CJC=3.75P CJE=6P R=0.67 FC=0.75 IKF=9.981M IKR=1.248M IRB=5U IS=120.8N ISC=120.8N ISE=0.435N JESD=9.98KF=5F MR=0.33 MJE=0.15TF=1.2=VCC=1.24=1.3M=1.24TF=1.2=1.24TC=1.24=1.70=1.70=VFR=1.24F R=1.24F R=1.24F CC=1.3R=1.60F CR=V=1.24F R=1.60F CC=1.24F = 1.3R=1.24F = 1.24F = 1.60F CC=1.3R=1.60F FR=1.24F = 1.24F = 1.60F CC=1.24F =

.model D310 d (is =2.5u N=1.437 RS=0.07 m=0.314 VJ=1.65 CJ=14pF IBV=5U BV =20 TT=130N EG=0.67 XTI=3 IAVE=500m Vp=20 mfg=SR type=germanium)
.model D311A d(is =8u=130n=0.67m=0.85m=Vp=1.483m=0.4m=Vp=0.85m=0.85m=Vf=0.85m=1.45m=Vd=0.4m=0.4m=1.45m=v=0.4m=v=0.85m=v=0.85m=v=v=0.85m=v=v=1.
.model D18 d (is = 4U N=2.15 Rs=17 m=0.124 VJ=0.1 CJ=0.67pF IBV=2U BV=20 TT=5n EG=0.67 XTI=3 IAVE=16m Vpk=20 mfg=susu type=germanium)


.model mp39B pnpbf=140 br=3 eg=0.72 CJE=30p CJC=90p tf=0.2u tr=1.u is =3U ikf=15 mJE=0.5 mJC=0.5 r=150 rb=50 rb=0.1m rf=1.28 mcps=0.6u=150 mrf=1.24=1.24=1.24mrb=0.mrf=1.24mr=1.24=1.mrf=1.24=1.mrf=0.mrf=1.24=1.mrf=1.24mr=1.mrb=0.mr=1.24=1.mrf=1.24=1.mr=1.mr=1.24mr=0.mr=1.mrf=0.mr=1.24=1.mr=1.mrf=1.mr=1.24=1.mr=1.mrg=1.24=0.mr=1.

BR=4、e=0.72 CJE=30p CJC=90p Tf=0.1u tr=1.u is =3U CJikf=50m vaf=15 mJE=0.5 mjc=0.5 rb=150 rb=50 rb=0.1m rb=3u mf=1.28 mcsb=1.28 mcu mand=0.24=0.24=0.mr=0.24=0.mf=0.24=0.mr=0.mf=0.24=0.mr=0.mr=0.24=mr=0.mrb=0.mf=150 msp=0.msp=0.24=0.msp=0.24=0.m=0.m=0.m=0.m=0.msp=0.msp=0.24=1.24=0.msp=0.m=0.m=0.msp=0.24=0.msp=0.m=0.m=0.msp=1.24=0.m=0.msp=0.msp=0.m=0.

tf=0.4u tr=4U i=3U ikf=40m vaf=30 mja=0.5 mjc=0.5 rb=120 rb=40 irb=0.1m es=.3U n=1.28 incs=.6u nc=1.28 mfgmannium_susu
.model mpako 26a: mp25a pnp

psu mfg=germanium_susu .model P416B
pnp bf=800 br=.3例如=0.72 CJE=20p CJC=15p tf=1n tr=.4U xcjc=0.5 is =100n ikf=45m vaf=0.5 mjc =0.5 mc=0.5 mcc =20 rb=80 mrb=150 mrb=150 mrb = 100mrc =150 mb rb rc =150 mb rc =150 mb rg=150 mb rc =10 mb rc =150 mb rgr mb = 1 mb rc =10 mb = 1 mb rc =20 mb rgr gr mb rc =150 mb = 150 mb = 1 mb = 1 mb rc = 1 mb rc = 150 mb = 1 mb rc = 1 mb rc = 1 mb Isc=.7U nC=1.4 mfg=germanium_susu
.model GT322A PNP bf=100 br=.3例如=0.72 CJE=10p CJC=4p TF=1n tr=.jc xcjc=0.3 Is=50n ikf=20m vaf=30 mJE=0.5 mise=0.5mc=1.4p mc=r=1.4u mr=40nC mans=1.4u mans=r=1.4mansu mansu mansu r=1.4g r=1.4mans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mai:

    要导入、您可以转到"工具->新建宏向导->从文件"。 它将创建.tSM (符号+符号内部的嵌入式网表)、然后您可以将.tSM 放置在 TINA 原理图文件中。

    在文件上、您需要将.model 包含在.SUBCKT 中、以便在导入过程中可以接受。 示例:

    SUBCKT 电路1 D G S

    M1 D G S NMOS1

    .model NMOS1 NMOS" 此处的任何参数"

    .end

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢 Herman。
    我确实创建了一个新宏、但我只能读取其中的几个宏。 不知道.SUBCKT
    例如、它在晶体管2N242中的读数很好、仿真看起来很好。
    您能为我封装一个示例(OA91)吗? 那么、我可以用它对其他人执行它吗?
    .model OA91 D (is=19.43u N=2.986 Rs=65.98 Ikf=0 XTI=3 eg=1.11 CJ=1.326p M=0.3333 VJ=.75 FC=.5 ISR=2.787u Nr=1.954 BV=100 IBV=100u TT=5n type=锗)

    感谢你的帮助。 很抱歉、我还不是很喜欢这个软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我无法解决我的问题、我将转到 LtSpice 并将此线程标记为已关闭。