主题中讨论的其他器件: DRV8412
工具/软件:Code Composer Studio
我有 Launchpad F28069M 板。
多年来、我一直在评估 TI 的闭环步进驱动器套件。
我正在制作 TIDA-00210板2组的原型。
我想使用参考软件来测试 LaunchPad F28069M 上的模块和算法开发。
参考软件代码在哪里 ? 我找不到它。
我是否可以为闭环步进套件使用与 C2000 piccolo 参考代码相同的代码? ( DRV8412 EVM -我有此 EVM)
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我有 Launchpad F28069M 板。
多年来、我一直在评估 TI 的闭环步进驱动器套件。
我正在制作 TIDA-00210板2组的原型。
我想使用参考软件来测试 LaunchPad F28069M 上的模块和算法开发。
参考软件代码在哪里 ? 我找不到它。
我是否可以为闭环步进套件使用与 C2000 piccolo 参考代码相同的代码? ( DRV8412 EVM -我有此 EVM)
谢谢。
尊敬的 Paul:
感谢您关注 TIDA-00210参考设计。
该设计的目的是验证功率级、我们尚未为此设计开发任何双极步进驱动软件。
关于软件:我假设您参考 Piccolo 软件"双极步进电机的微步进"。 我们无法使用相同的软件并在 TIDA-00210上运行。 遗憾的是、我们没有任何文档介绍了将此软件移植到 TIDA-00210所做的更改。
我们也没有硬件移植指南、其中概述了 TIDA-00210和 DRV8412 EVM 之间的所有差异。 DRV8412和 TIDA-00210之间的示例差异是 PWM 接口和电流感应。
DRV8412在每个半桥上使用单个 PWM 输入、而 TIDA-00210需要为每个半桥的低侧和高侧栅极驱动器提供 PWM、并且在互补 PWM 模式下驱动时需要考虑死区时间。
DRV8412 EVM 在每个半桥桥臂上都有一个低侧分流器、而 TIDA-00210在每个全桥上都有一个高侧分流器。 这意味着、对于 TIDA-00210、我们只能在两个相反 FET (一个高侧 FET 低侧 FET)导通时测量步进相电流。 在慢速衰减模式下、当电流续流时、高侧分流放大器不会测量该电流、因此输出将等效于零电流。
此致、
Martin Staebler