This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:snvm454

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/823845/tina-spice-snvm454

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想使用以下规格模拟反激式变压器、是否有人可以修改类似的 TI Tina 模型?

e2e.ti.com/.../Glued_2D00_2-Planar-core.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    供参考、我们的一个团队将对此进行研究。  

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    请使用链接 www.ti.com/spicerack 搜索关键字反激。 在这里、您将看到具有 TINA-TI 模型的反激式控制器器件列表。 请从其中一个器件下载已发布的测试台。 然后使用发布的测试台组件配置您的应用原理图。

    对于变压器、请参阅以下 E2E 帖子。

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/765959/2835275#2835275

    在这里、您将得到变压器的子电路。 请将其导入 TINA-TI 测试台并根据您的设计更改其参数。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta