请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 工具/软件:WEBENCH设计工具
12V-24V 输入、28V/5A 输出直流/直流、当输入电压接近31V 时、无法加载、输出电压将被拉至极低、无法启动。 有哪些好建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
12V-24V 输入、28V/5A 输出直流/直流、当输入电压接近31V 时、无法加载、输出电压将被拉至极低、无法启动。 有哪些好建议?