This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DRV2667EVM-CT:压电式触控和反馈

Guru**** 2514925 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DRV2667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/823982/tina-spice-drv2667evm-ct-touch-and-feedback-with-piezo

器件型号:DRV2667EVM-CT
主题中讨论的其他器件:TINA-TIDRV2667

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,

我的客户对触控反馈功能,非常感兴趣、他建议我们使用 TDK 压电式传动器。  ,、我现在需要一个压电式触觉驱动器、一个触摸传感器和一个压力检测器。

产品的一般功能是使用压电致动器代替传统的机械开关。 它可以实现触摸,压力检测和振动反馈功能。

您也可以将其视为开关。 当用户触摸压电致动器(或压力小于特定值)时、(可以定义一个函数(、例如音量增加),、当用户更用力地推动同一压电致动器或(__LW_AT__时、压力大于特定值)可以定义另一个函数)、如音量减少。所有这些函数都需要 振动反馈。

我想确认一些申请,您能回答这些问题吗?

DRV2667是 一款具有升压功能的压电式触觉驱动器,它可以驱动 TDK 的压电致动器,这没有问题。

2.如果 DRV2667能够感测压电?上的手指触摸

如果 DRV2667能够检测到压电?上的压力

DRV2667在规格说明中具有模拟输入。 我想知道 模拟输入是否能够检测到电压变化(当压电致动器施加压力,其两端的电压变化)?

此致

伯尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Earvin、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    遗憾的是、我们的触觉驱动器在反馈功能方面受到限制。 基本上、它们可以处理压电致动器以跟随 PWM 或 DAC 源。 并且有一个可配置的增益、允许压电信号达到200Vp。 但模拟输入或输出无法感应压力或手指触摸。

    如果您可以从外部将压电体的压力/触控转换为电压电平(如 PWM 或正弦波信号)、则可以通过模拟输入修改输出信号。 但是、DRV2667无法测量触摸感应/压力检测。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.