This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV2172:关于输出电压摆幅

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/823984/tina-spice-tlv2172-about-output-voltage-swing

器件型号:TLV2172
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLV172

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我从网上下载并使用 TLV172.TSM。

当 TLV172与电压跟随器一起工作时、

电源电压为±8V、当输入幅值为±7V 的10KHz 方波频率时、

只有输出端的正极侧降至约5.6V


数据表的压降应最大为530mV。

为什么这种情况只发生在正端?

附上原理图和波形图。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设输出摆幅比 VDD 低70mV、实际上在本例中、情况受该运算放大器的输入共模范围的限制、该范围约为 VDD 的2V (如数据表中所述)

    因此、它大约为5.6V。 如果您使用振幅较低(<6V)的方波、则由于 ICMR、您会在接近时观察到这种情况。

    e2e.ti.com/.../ICMR.TSC