This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV2172:关于运算放大器部件数据

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV2172, TLV172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/823543/tina-spice-tlv2172-about-op-amp-parts-data

器件型号:TLV2172
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLV172

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想在 TINA-TI 的原理图编辑器中使用 TLV2172、但它不存在于运算放大器下拉菜单中。
我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在此处查找 TINA-TI SPICE 模型和参考设计、

    您可以下载这些文件并在 TINA-TI 中打开并仿真模型.tsm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    TINA-TI 安装在以下文件夹中。

    C:\Program Files (x86)\DesignSoft\Tina 9 - TI

    1.下载以下文件夹中的 sboma.TSC 文件
       还可以吗?

      C:\Program Files (x86)\DesignSoft\Tina 9 - TI\examples\TI 测试电路

    2.我还应该下载 sboma93a.zip 并将其放在该文件下面的文件夹中吗?

    (1) TLV172.lib&TLV172.tld

         C:\Program Files (x86)\DesignSoft\Tina 9 - TI\SPICELIB

      (2) TLV172.TSM

        C:\Program Files (x86)\DesignSoft\Tina 9 - TI\MACROLIB

    我还需要做什么吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无需再下载任何内容。

    您可以直接从设计文件中的参考设计文件复制和使用已放置的宏。

    或者,您也可以转到“插入”-->“宏”,选择并插入下载的.tsm 文件(在 zip 包中)。