This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050015:TIDA-050015参考设计板

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/823801/tida-050015-tida-050015-reference-design-board

器件型号:TIDA-050015

我的客户询问哪家供应商生产此电路板上的香蕉插孔、我们是否有制造商的器件型号? 它们不会出现在 BOM 上。
此致、

Ken Mann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    我不确定。 我将询问创建此 TIDA 的团队。 我将在一两天内回来。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    这些在技术上不是设计的一部分。  它们被添加到上。  它们是面板安装香蕉插孔。  下面是 DigiKey 的链接: