This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR36015-Q1:设计参数

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36015-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/821720/webench-tools-lmr36015-q1-design-parameters

器件型号:LMR36015-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用的 LMR36015-Q1转换器的工作频率为2100kHz、Vout=5V @ 0.5A。 VIN=6至32

此计算选项不可用、或者访问"请帮助"时遇到问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dundesh、

    您能不能更具体一些。 如果 您是使用 Excel 计算器进行计算选项、请告诉我。

    您能否与我们分享设计链接? 这将有助于我们调试该问题。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dundesh、

    我们没有听到任何反馈。 希望您的查询已得到解决。

    如有任何问题、请联系我们。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul

    感谢您的快速响应。

    很抱歉耽误我的回答。

    解决了 LMR36015-Q1的问题。

    我能否获得有关 LM53600LQDSXRB 器件的 webench 仿真和设计帮助?

    此致

    邓德什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邓德什

    我相信您是指固定5V 部件。 Webench 仿真可在其产品文件夹中找到。

    ----阿姆布雷什