This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助在 Vision SDK (VSDK)中查找文件/函数、其中包含调用 FFT 和 Angle_Find 函数等的调度程序…

Guru**** 2533630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/818370/help-locating-file-function-in-the-vision-sdk-vsdk-containing-the-scheduler-which-calls-the-fft-and-angle_find-function-etc

我们应该使用什么开发环境来熟练地在 Vision SDK 中进行更改。 我看到使用 CCS 进行目标加载、调试和跟踪的大量参考。 对 src 代码进行任何更改。 我尝试让 CCS 在 SDK 中找到一个项目。 我看到的是 TDA3xx 的 hello world、但 TDA2xx + AWR12xx 级联用例中没有任何内容。

-Zach

--

你好、Zach、

当您想要更改 VSDK 源代码时、可以使用任何编辑器、如 notepad++、crimson 等。

我们没有针对 VSDK 的 CCS 项目支持。

此致、

Rishabh

--

谢谢 Rishabh、

参照收到的响应、使用编辑器显然是我们的理想选择、但如果有人指向包含调度程序的文件/函数、该调度程序调用 FFT 函数和 Angle_Find 函数等…、我们可以取得一些进展。  如果我们至少可以查看此来源、则可能允许我们在将演示用作模板以用于我们自己的目的方面取得一些进展。

-Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在下面的位置找到源代码

    VISION_SDK\APPS\src\rtos\radar\src\ALG_plugins\ALG_Fxns

    此致、

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anuj、

    调度程序在哪里? 我们需要用我们自己的角度查找技术来替换"波束形成角度查找"。 了解调用角度查找的位置的任何提示。  

    再次感谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 如何在代码库中插入我们自己的 BeamForm、以及我们需要什么才能从调试器中运行(填写我们获得的模型编号)。
    • 我们将联系谁来获取所有必要的项目、IDE、源文件、以便我们可以将级联演示代码用作我们自己的模板、模板可以在调试器中运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调度程序在哪里? 我们需要用我们自己的角度查找技术来替换"波束形成角度查找"。 了解调用角度查找的位置的任何提示。  

    • 如何在代码库中插入我们自己的 BeamForm、以及我们需要什么才能从调试器中运行(填写我们获得的模型编号)。
    • 我们将联系谁来获取所有必要的项目、IDE、源文件、以便我们可以将级联演示代码用作我们自己的模板、模板可以在调试器中运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在指定路径中有一个用于波束形成的文件夹。

    请检查其内部的文件。

    VISION_SDK\APPS\src\rtos\radar\src\ALG_plugins\ALG_Fxns\radartxbeamform

    您需要修改的内容、

    此致、

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该线程的任何更新都已存在很长时间。

    我希望问题能得到解决。

    此致、

    Anuj