This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TIDA-00366:AMC1311

Guru**** 1791540 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, AMC1311, TIDA-00366, OPA320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/822556/tina-spice-tida-00366-amc1311

器件型号:TIDA-00366
主题中讨论的其他器件:TINA-TIAMC1311OPA320

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好, 在 TIDA-00366参考设计中,对于隔离式直流总线电压感应 AMC1311,我的问题是我是否可以使用 AMC1311进行隔离式交流电压测量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题。 AMC1311可用于测量交流电压、前提是提供合适的正失调电压、以确保 VIN 电压在整个输入信号/波形上处于(0-2) V 范围内。

    TIDA-00366没有该正偏移、因为直流总线电压通常是单向信号。

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     下图是半桥直流/交流单相、其中性点连接到两个 DC_LINK 电容器的中点、我想感应输出 电压、  分压器用于降低输出电压。VOUT 点 连接到 VINP、SHTDN 和 GND1连接到中性点、 对于 VDD1电源 、使用 TLV7045从16V 产生5VDC 电压、16V 电源的接地端连接到 NUTRAL 点。 我想问这是对的还是错的? 我在原理图中添加了直流偏移电压,如何生成偏移电压?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供原理图。 我看到用于提供偏移的1V_DC 以 GND2为基准、GND2是低侧接地。 这似乎不正确、因为失调电压必须施加在高侧、因此应以 GND1为基准、在这种情况下该 GND1为中性点。

    此外、R4为39欧姆、R3为1k、这意味着输出电压的增益在很大程度上由 R4决定、而不是由 R3决定。 请确保 R2、R3和 R4与所选偏移电压一起正确设计(在上面的原理图中、它是1V)、以便 VINP 始终在(0-2) V 范围内(以中性点(GND1)为基准)。

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才举了一个失调电压示例、我在低侧产生了1.65电平位移电压、我是否可以将该失调电压1.65提供给高侧、但其接地端为 GND2、或者仅连接1.65失调电压并应用高侧的灌浆、在这种情况下是中性的。 我只需按照 TIDA-00366并 选择 R4=39的值、R2和 R3我只需将随机值放入 TINA 仿真中、然后查看缩放值在 AMC1311范围内的位置。 我的输入电压为120 VDC,输出为30交流电压,所以我使用 R2为200k,R3为1k,您能不能推荐我应该为 R2使用的值, R3和 R4以及我将使用哪个正偏移、如何产生偏移电压以及  哪些差分运算放大器非常适合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zaman、

    感谢您的提问。  

    我们将向您推荐以下设计资源。

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/design-development.html

    http://www.ti.com/analogue-circuit/circuit-cookbook.html

    谢谢、

    Jasraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TIDA-00366中,TLV1117-33用于为 AMC1311、OPA320等器件生成3.3电压, 我遵循 TIDA-00366并设计了 PCB、在该 PCB 中、我 使用 TLV1117-33电压生成3.3并提供给 MAC1311和 OPA320 、但 PA320未上电、但当我从微控制器板向 OPA320提供3.3电压时、它会上电、并且我已经制作了 PCB 硬件。 我是否可以通过 TLV1117-33打开 OPA320或再次制作硬件 PCB 的其他方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TIDA-00366中,TLV1117-33用于为 AMC1311、OPA320等器件生成3.3电压, 我遵循 TIDA-00366并设计了 PCB、在该 PCB 中、我 使用 TLV1117-33电压生成3.3并提供给 MAC1311和 OPA320 、但 PA320未上电、但当我从微控制器板向 OPA320提供3.3电压时、它会上电、并且我已经制作了 PCB 硬件。 我是否可以通过 TLV1117-33打开 OPA320或再次制作硬件 PCB 的其他方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zaman、

    从上面我所读出的内容来看、这听起来像是 PCB 本身存在一些问题、因为原理图显示的是正确的网络连接。 请检查您的 PCB 上是否有这些信号。

    请注意、由于我们很难进行测试、我们将无法通过 E2E 线程调试您的硬件。

    谢谢、

    Jasraj