This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00176:非屏蔽双绞线最大长度上的正弦/余弦。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/823306/tida-00176-sin-cos-over-unshielded-twisted-pair-maximum-length

器件型号:TIDA-00176

可在不存在 EMI/EMC 问题的情况下传输正弦/余弦信号的非屏蔽双绞线的最大长度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您关注 TIDA-00176。

    在工业驱动器中、我们通常只看到使用屏蔽编码器电缆、因此我们仅设计并测试了此参考设计以与屏蔽编码器电缆配合使用。 我们没有使用非屏蔽电缆进行测试

    例如,我们将 TIDA-00176设计为接受标称1Vpp 到0.3Vpp 的输入正弦/余弦电压,并假设电缆阻抗为120欧姆。  特定屏蔽电缆(线规和阻抗)在指定电缆长度(包括已安装的正弦/余弦编码器)是否满足此条件只能由知道此特定设置的人员计算。

    我假设 EMC/EMI 问题是指 IEC 61800-3 EMC 抗扰度标准。 TIDA-00176的设计符合 IEC 标准规定的测试设置,该测试设置还包括了 TIDA-00176设计指南测试部分中的概述,包括了针对 ESD (IEC 61000-4-2)、EFT (IEC 61000-4-4)和浪涌(IEC 61000-4-5)的最低电缆长度的 IEC 61800-3 EMC 抗扰性测试。 例如、浪涌测试使用30m 电缆长度、IEC 标准要求至少20m 电缆。 我们已根据指定编码器电缆和正弦/余弦编码器在高达71m 的正常工作条件下测试了数据完整性,并且没有任何瞬态过压。

    为了使用非屏蔽电缆通过 IEC 61800-3规定的 EMC 抗扰度、TIDA-00176的输入端可能需要额外的 TVS 二极管、因为 IEC 61000-4-5浪涌测试设置在 使用屏蔽电缆和非屏蔽电缆之间存在差异。 使用屏蔽电缆、浪涌将通过电涌发生器的2 Ω 源阻抗施加到 TIDA-00176编码器连接器的电缆屏蔽层。 使用非屏蔽电缆时、浪涌与接地线耦合、总源阻抗为40欧姆(4条电线、例如每条线160欧姆)+浪涌发生器中的2欧姆。

    但是、如图所示、即使使用屏蔽电缆、最大电缆长度也会受到特定编码器电缆和所选编码器的影响。 因此、遗憾 的是、在不知道(和测试)要使用的编码器电缆和编码器的情况下、甚至无法提供有关最大电缆长度的通用注释。

    此致、
    Martin Staebler