This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:LM25007MM (x)最大频率

Guru**** 2857230 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/822298/webench-tools-lm25007mm-x-max-frequency

主题中讨论的其他器件:LM25007

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

为什么现在最大频率为50kHz,这样我就可以提高很多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg、

    请您与我们分享您的设计吗? 由于与最短导通和关断时间、热考虑等相关的各种原因、频率可能会受到限制

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg、

    我们能够为默认条件 Vin:15-42V Vout=12V Iout=0.5A 创建 WEBENCH 设计、最大频率=97.58KHz。LM25007支持800kHz 的最大频率、但根据输入/输出条件计算器件的功耗、如果超过最高结温、则频率降低。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、
    普拉文 B