This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TINA-TI 中的时间控制开关不能正常工作。 请问原因是什么?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/818214/tina-spice-time-control-switch-in-tina-ti-doesn-t-work-correctly-could-you-please-tell-me-what-the-cause-is

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 大家好、

 我的一位客户发现、当他们将其他 IC 输入插入 IC 输出时、TI IC 输出端子会过冲。通过3.5mm 耳机插孔等机械插头。

 我尝试使用附加的 TINA-TI 电路来仿真 TINA-TI 的这种现象。 我在 机械插头上使用了时间控制开关元件。

 但  我无法通过所附的原理图获得时间控制开关元件的预期结果。

 请问 原因是什么?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。   

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/plugin.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    我不确定、但当我尝试将仿真时间从10us 延长到10ms 时、我确实看到波形开始摆动。 请尝试仿真更长至10ms 的时间、看看这是您期望的波形类型。

    仿真完成后、尝试转到 View -> Separate Curves。

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     赫尔曼、您好!

     非常感谢您的回复。

     我将 SW1元件的控制时序更改为10ms 作为附加的时序、并使用瞬态仿真运行原理图30ms。

    因此、我将 jpeg 文件作为附件。 但 SW1元件似乎无法正常工作。

      如果您有任何想法、您能给我一些关于 SW1不正确工作原因的评论吗?

     再次感谢 、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/plugin070919.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    此开关的 Ton 和 Toff 似乎并不意味着 Ton 和 Toff 的持续时间、而是指它开始的时间、因此对于50%占空比、20m 秒、Ton 需要10m、Toff 需要20m 而不是10m。

    请参见随附的。

    e2e.ti.com/.../SwitchTest.TSC

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     赫尔曼、您好!

     非常感谢您的支持。

     我了解了如何在  您的帮助下很好地定义开关功能。

      再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。