This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00570:评估模块图形容量频率和数量

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00570, DLP9000X, DLPC910, DLPC900, DLP9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/822783/tida-00570-evaluation-module-pattern-capacity-frequency-and-quantity

器件型号:TIDA-00570
主题中讨论的其他器件: DLPC910、 DLP9000X、 DLPC900、 DLP9000

早上好、


我们希望制造 TIDA-00570测试模块、但我们希望确保这将使我们能够发送至少10000个图形至至少1kHz、否则、我们希望知道我们应该修改设计以实现这一点。


提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您所需的速度是可以实现的。  列出了采用 DLPC910控制器的 DLP9000X 的二进制图形速率远高于10kHz。

    但是、您必须设计和编程您自己的图形存储器或其他输入机制、以存储要发送的图形。

    如果您可以将图形存储到视频流中、那么您可能需要考虑将 DLPC900控制器与 DLP9000搭配使用、以便每秒实际实现超过1 k 的二进制图形。 请参阅 DLP9000/DLP9000X 数据表的第21页-> http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlp9000x.pdf

    DLPC900套件可在线获取。  如果您希望最终实现可能的最高二进制图形速率、那么 DLPC910就是您的理想选择。

    Fizix