This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:TPS61089RNRR

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/823237/webench-tools-tps61089rnrr

器件型号:TPS61089

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想确定 VIN 和 SW 引脚之间使用的 R28、C46、C45和电感器的值。 是否有人可以在数据表的方程式11中为我提供要替换的值、或者告诉我如何继续。 此外、如果有人可以交叉检查我的其他值是否正确、也是很好的。

提前感谢。

此致、

RK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RK、

    请使用以下链接根据您的要求创建 WEBENCH 设计。 创建设计后、请在"物料清单"部分找到上述组件的值。

    http://www.ti.com/product/TPS61089

    谢谢、此致、

    普拉文 B