请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4520 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
在瞬态分析过程中、我收到"不规则电路"错误消息。 原理图通过了 ERC 检查。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alpesh:
我快速检查了 THS4520宏并检查了网表。 TI 网站上似乎提供了最新版本的 SPICE 模型。 为了检查这是否可能是导致您的奇数误差的原因、我将较新的模型放置在您的精确电路中、并运行默认1us 瞬态响应、并选择计算工作点。 仿真运行无误。
您所附文件中较旧电路模型的确切误差涉及 R9的 Net 19。 R9和净19两种模型的值相同、因此我认为差异相当细微。 较新的模型始于2011年、当时许多模型获得了更完整的现实世界因素建模。 TINA 的内部库通常使用较旧的模型填充、因此我建议始终根据器件页面上的最新模型检查日期。
希望这能解答您的问题、让您继续进行设计!
阿尔茨