This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-00527:TIDA-00527

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/822005/webench-tools-tida-00527-tida-00527

器件型号:TIDA-00527

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生、我正在尝试使此应用程序更加符合硬件兼容性。 因为我必须输入曼彻斯特编码。 我尝试通过在总线上发送1kHz 波来平衡直流。 如果将发送任何数据、直流线路中的变化可能会检测到数据。 我看到过许多模块、它们主要提供硬件兼容性、而不管固件如何。 您能帮我找到更好的直流平衡方式吗?

此外、我还使用精确的数据信号速率计算了电感器和电容器的值。 但它不能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    根据您的消息、我知道您在通过本设计使用的 L/C 滤波器获取数据时遇到信号完整性问题-这是正确的吗?  如果是、我们能否同时查看应用原理图以及发送端和接收端的信号波形?  这将使我们更好地了解具体问题、以便我们能够帮助提出解决方案。

    通常、为了使该设计正常工作、我们建议使用高比特率和直流平衡信令。  我想更好地了解您在总线上使用1kHz 波形的方法来帮助解决这个问题-您能提供更多详细信息吗?  我最初的想法是、除非 L/C 值增加到基准中使用的值之外、否则1kHz 可能太慢。  此外、您可能需要研究的另一种直流平衡方法是数据编码方案、例如8b/10b 编码。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    是的、您可能正好处于该部件上。 如果我的数据速率为115200、 该问题可以通过什么 L/C 组合得到纠正。

    为了实现直流平衡、我们可以在总线上生成10kHz 脉冲以实现其饱和。。。。进行曼彻斯特编码将使我的器件适用于该特定应用。 因此、我只想获得硬件兼容的东西。 对于我的不同应用、我可以使用直流电力线信号转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维扬州

    您是否意味着您在开始数据传输之前发送一段时间的10kHz 信号、以便将电容器充电至平均信号电平?  如果是、我认为这可能是有效的、但它将取决于 L/C 值。  如果值太小、您仍然可能会丢失数据帧内的累积电荷(尤其是在包含相对较长的持续时间且没有切换的情况下)。  (或者、如果 L/C 值甚至更低、即使在10kHz 信号周期内、也可能会丢失电荷、并且没有任何好处。)

    您是否在电缆端点的 A 和 B 之间连接了端接电阻?  如果是这样、您可能会尝试删除这些内容、因为它们会影响 L/C 高通滤波器的转角频率。  假设线路的空闲状态为高电平、您还可以尝试在接收器的 A 引脚上安装弱上拉电阻器、在 B 引脚上安装弱下拉电阻器。  这将为接收器提供差分偏移、即使线路空闲时间足够长、充电的电容器完全衰减也是如此。  如果您实现此目标并使用足够快的比特率(以及足够短的数据字)、则无需引入编码或添加10kHz 填充模式即可实现数据传输。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请查看来自 TX 侧的信号。 我不断从发送器发送信号。 为115200。

    电感为560uH、电容为10uF、但在接收器侧、我没有得到任何波形。

    e2e.ti.com/.../115200.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维扬州

    这些波形表明、通过耦合电容进行通信的差分信号会迅速降低。

    您可以使用的绝对最快比特率是多少?  对于类似这样的交流耦合链路、115200bps 仍然相当慢。  您能将其提高10倍吗?

    总线上是否有任何终端电阻器?  如果是、您可以尝试删除它们吗?

    您可以使用的最高耦合电容是多少?

    我还注意 到、在字传输之间的时间内、差分振幅已完全衰减至0V。基于此、我认为我之前建议的接收端上拉/下拉电阻器可能会有所帮助。

    此致、
    最大