This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 0R 电阻器与天线迹线串联

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/822331/0r-resistor-in-a-series-with-an-antenna-trace

在设计片上天线时、为什么要将0r 电阻器与天线迹线串联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemant、您好!

    这取决于您所提到的比赛、但通常会想到两个案例。 如果有2条射频路径(例如、一条到天线、另一条到 U.FL 连接器)、则可以选择一条路径或另一条路径。 另一种情况是在您的设计中提供天线匹配。  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的快速回复。 基本上、我在 PCB 板上设计了一个 GSM 天线。 现在我只使用单个天线。 如果我移除布线中的零欧姆电阻器并直接连接到天线、它会改变天线的性能吗? 根据我的理解、如果我将零欧姆电阻移除、那么它就只是一个跳线、这将不会对性能产生影响。 如果我错了、请纠正我的问题。  

    谢谢

    Hemant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemant、您好!  

    如果您没有更改传输线路的任何内容、那么您是正确的。  

    谢谢、

    Alexis