This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LDC1614:导出到 PCB 问题

Guru**** 2953660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/821728/webench-tools-ldc1614-export-to-pcb-question

器件型号:LDC1614

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

我的设计是2层、但仅导出到布局中的一层、请帮助检查。

设计参数如下所示。

e2e.ti.com/.../Dout6.98_5F00_DIn5.348_5F00_W0.1_5F00_S0.1_5F00_turn-4_5F00_A.PCB

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Driscoll、

    我们很快就会向您回复此查询。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Driscoll、

    请尝试为顶层和底层铜层分配不同的颜色、不要使用黑色。 如果后接地和分配的颜色相同、则无法看到该层。

    设置-->设计技术-->图层

    如果您仍然看到问题、请告知我们。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    谢谢您的提醒。 但我已经设置正确。

    导入 asc 文件后、在第2层上没有任何跟踪。

    此致、

    Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Driscoll、

    正如我们在客户设置中看到的那样,为内层2和内层3分配了颜色。

    请 为底层指定颜色。

      阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    你是对的、感谢你的支持。

    此致、

    Driscoll