This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00449:TIDA-00449的 CAN 连接

Guru**** 2539540 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/822194/tida-00449-can-connection-for-tida-00449

器件型号:TIDA-00449
主题中讨论的其他器件: ISO1042

您好!

是否有任何方法可以将串行 CAN 总线连接到 TIDA-00449设计、这有助于我传输数据。 请附上一些有用的参考资料。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    感谢您的关注。

    我将要求设计人员快速回答您的问题。

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430G2553IPW20不支持 CAN 通信。 如果您的设计需要 CAN、请将您的 MCU 切换到 TI C2000。  

    此外、TI 还将支持隔离式(ISO1042)或非隔离式(TCAN1042) CAN 收发器。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否可以使用可以连接到 UART 的 CAN 模块。 它的工作原理与 UART 到 CAN 通信(链路)类似。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当然可以。 如果使用 UART 连接 CAN 模块、则该模块将 CAN 总线转换为 UART、并且 MCU 可以通过 UART 与该模块进行通信。 因此、您需要配置 MCU 并使用 UART 传输数据。  

    请确保模块电压 与 MCU 兼容。