This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25117-Q1:至 WEBENCH 中允许的高占空比

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/817545/webench-tools-lm25117-q1-to-high-duty-cycle-allowed-in-webench

器件型号:LM25117-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

WEBENCH 设置:

LM25117QPMH/NOPB
开关频率:225.616kHz
输入:5.3V 至38V
输出:5.05V@4.5A
占空比:在输入电压= 5.3V 时为97.12%

根据数据表、所选 开关频率下的最大占空比为90%:

此致
Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    感谢您报告此问题。我们已解决此问题。

    一旦修复程序位于 TI.com 上、我们将立即通知您。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    此修复 程序将在 7月19日之前暂时在 TI.com 上提供。一旦修复程序位于 TI.com 上、应立即告知您。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    7月19日之前、可在 TI.com 上获取此修复程序。

    将在 TI.com 上提供修复程序后通知您。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    ti.com.We 上提供的修复程序无法针对报告的器件超出最大占空比时的情况进行设计。

    谢谢、此致、

    Umayal