This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DAC5662:DAC5662需要 SPICE 模型

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DAC5662, OPA355, LMH6618, DAC8411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/821722/tina-spice-dac5662-dac5662-need-spice-model

器件型号:DAC5662
主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA355LMH6618DAC8411

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想在  TINA 中对 DAC5662AIPFB、LMH6618MKX/NOPB 和 OPA355nA/250进行仿真。 请提供 Spice 模型

谢谢、

Srinivasrao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到 我们没有适用于 DAC5662的 SPICE 模型、它可以在 TINA-TI 中进行仿真。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    关于 LMH6618和 OPA355、您可以在 TI.com 中相应器件型号的"设计和开发"选项卡下获取 SPICE 模型。

    (下面是示例快照)。 您可以下载这些文件并在 TINA-TI 中查看/仿真。

       所有 TI Spice 模型均可在此处找到 |   所有支持 WEBENCH 的器件均可在此处找到

    是否初次使用  TINA-TI?  它是免费的 SPICE 仿真器! 试用此简短 视频培训系列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../H1534.zipHi、

    是的、我没有为 DAC 使用 SPICE 模型。 任何匹配的 SPICE 模型都可用、因此我可以使用。

    但我想仿真 DAC 以检查 MOSFET (BSB013NE2LXI)负载的上升和下降时间。

    我已经绘制了电路并尝试进行仿真,但输出没有达到预期。

    DAC5662AIPFB 驱动 FET 栅极电压。

    请您查看随附的电路、并告知我您的意见。

    谢谢、

    Srinivasrao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我没有看到适用于类似8位 DAC 的 SPICE 模型、主要是它们都是 IBIS 模型。 我可以找到 DAC8411的 SPICE 模型、DAC8411是一款可在 TINA-TI 中进行检查的16位 DAC。

    关于您所连接的电路、如果您指出问题是什么、或者您在所连接的电路中看到问题的哪个部分、这将很有帮助。

    然后、我们可以深入研究它、并向您返回可能的原因。