This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010028:TIDA-010028设计确认

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/820833/tida-010028-tida-010028-design-confirmation

器件型号:TIDA-010028

您好的团队:

请帮助确认 TIDA-010028 (www.ti.com/.../tiduef8)是否 可以在 152mm×75mm ×27mm 的情况下运行、而不使用12V 风扇、在330W 上运行?

如果不是,请帮助我们推荐 在小型化设计方面有更好的解决方案,非常感谢。

此致/ Mark  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lin

    从角度而言、您的问题很难直接回答、因为它取决于您的热条件、开放式框架或封闭式。  不同的应用具有不同的热请求。  

    如果您可以正确处理应用中的热分解、答案是"是"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西瓜面条:

    它是封闭的,没有空气流量,您能不能建议 EVM 作为参考,如果有的话,谢谢。

    此致/ Mark  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenhsiang

    抱歉、我们不使用封闭条件测试此参考设计、我现在没有任何电路板。

    您可以在设计指南中参考开放式框架的测试结果、然后针对封闭条件添加30度以上的温度。