This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM43601:显示了使用 LM43601和 LM43601-Q1的不同设计

Guru**** 2933030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM43601-Q1, LM43601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/816677/webench-tools-lm43601-different-design-shows-using-lm43601-and-lm43601-q1

器件型号:LM43601

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

你好。

我们的客户注意 到 LM43601和 LM43601-Q1的原理图设计输出不同。 尽管 BOM 显示相同的器件。

它们使用以下参数:

VIN = 20V - 30V
VOUT = 18V
Iout = 1A
 
这是他们拥有的 webench 设计。 您可以单击下面的链接来查看它。

LM43601: webench.ti.com/.../SDP.cgi

LM43601-Q1: webench.ti.com/.../SDP.cgi

请提供建议。

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cedrick、

    感谢您报告此问题。我们已解决此问题。一旦 TI.com 上提供了修复程序、我们将立即通知您。

    此致、

    Umayal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umayal、

    感谢您提供此信息。

    我将等待此修复程序的发布。 我们的客户也在等待看到此修复程序。

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umayal、

    你好。 我希望你能做得好。

    我想知道 TI、com 上是否已提供此修复程序?  

    谢谢你。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cedrick、

    此修复程序将在我们的下一个发布周期(暂定在7月17日之前)在 TI.com 上提供。 如有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cedrick、

    7 月19日之前、可在 TI.com 上获取此修复程序。 将在 TI.com 上提供修复程序后通知您。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cedrick、

    TI.com 上提供了更新后的原理图。

    谢谢、此致、

    Umayal