This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00069:为什么我可以#39;t 拥有 DAC 的输出

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, TIDA-00069, ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/819660/tida-00069-why-i-can-t-have-the-output-from-dac

器件型号:TIDA-00069
主题中讨论的其他器件:DAC3482DAC3482EVMADS4249

尊敬的 TI:

我只需使用 ADC4249、TSW1400和 DAC3482即可完成该项目。 我想使用 ADC 接收信号、而不是从 DAC 输出到示波器。

我根据 TIDA-00069将这三个板连接在一起。 并使用 HSDC Pro 下载 TIDA-00069的固件。

但 DAC 没有输出。

可以帮帮我吗?

谢谢、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我需要您提供更多详细信息来进行故障排除。 您卡在哪一步? 此外、DAC3482 GUI 读数中关联的警报是什么?

    仅对于 DAC3482 (不包括 ADC4249以及 TIDA 中讨论的固件)、请尝试按照 DAC3482 EVM 用户指南中的说明设置 DAC3482。这是前进和消除大量变量的最佳方法。  

    我不太熟悉 TIDA-0069。 因此、让我们从 DAC3482 EVM 用户指南以及测试过程和调试开始。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我按照 DAC3482EVM 用户指南了解测试程序。 但我不能向 DAC 提供1228.8MHz 时钟、因此我需要修改测试配置文件。 我可以提供最高24MHz 时钟、那么如何设置 DAC3482配置?

    请注意、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我对 ADS4249_DAC3482接口还有另一个问题(TIDA-00069)。

    Qar 文件 I 从 SLAA545下载。

    我只想在此代码中添加 FIR IP 内核。 为了实现以下功能:ADS4249接收信号、然后将其提供给 FPGA 板、FPGA 使用低通滤波器、然后将其提供给 DAC3482。

    请帮我添加 FIR IP 内核吗?

    最恰当的考虑

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    遗憾的是、TI 无法在 FIR 设计或任何 FPGA 设计方面为您提供帮助。 您需要联系 FPGA 供应商以获得帮助。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我知道并且我问您、因为 SLAA545的程序是由 TI 完成的。

    我需要有关该编程的一些帮助。

    请注意、

    Sifei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sifei、

    抱歉、固件按"原样"提供。 我们无法提供其他设计建议。 您必须联系英特尔/Altera 以获得进一步的支持。

    -Kang